This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:开发 PFC 和 THD 控制器

Guru**** 2539350 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1036422/tidm-1000-developing-a-pfc-and-thd-controller

器件型号:TIDM-1000
我需要联系墨西哥的某个人、以帮助我们为我们正在开发的项目选择微控制器。 我们是一家位于蒙特雷 N.L.的公司、希望开发用于工业用途的功率因数和谐波控制器。 我们一直在寻找 Vienna 整流器板、我们认为我们可以将其用作参考。 我们需要开发电路板、软件工具和编程器工具 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    我们应该能够用 Tomm 回复、我们在德克萨斯州遇到了一些当地天气问题、导致我们的常规节奏略有减缓。  感谢您在这里的耐心等待。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我仍在等待您的重放

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo、  

    很抱歉、这个线程出现了迟来的响应。 我刚刚向您发送了一份友谊请求、希望您能更好地了解您的技术要求。 TIDM-1000参考设计支持 F2838x、F2837x 和 F28004x C2000微控制器。 谢谢你。  

    此致、  

    王敏德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、我们正在公司中启动一个新项目、我们希望开发一个谐波和功率因数控制器。 我们认为 TI 微控制器是很好的。 所以我们的问题是,如果你在墨西哥得到我们的支持的话。 我们不是第一次使用微控制器、而是从未使用过 TI、因此我想了解我们在资源(工具、软件等)方面需要什么。

    谢谢、

    Pablo P é rez