This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:源自时钟频率、HRPWM 位等的公式/公式、用于了解带宽和分辨率

Guru**** 2586865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039368/tms320f280025-equation-formula-derived-from-clock-freq-hrpwm-bits-etc-for-understanding-bandwidth-and-resolution

器件型号:TMS320F280025

TI 朋友和家人、

我们正在与客户合作开发传感器应用。  

在为客户准备时,我们正在收集有关 C2000 DAC 的更多信息,特别是 HRPWM 功能。

  这里有一篇很棒的 e2e 文章:尽管已经8岁了…

TMS320F2806x HRPWM 'AC'分辨率- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

 但是,我们有一个有效的后续问题:“最好有一个基于时钟频率、HRPWM 位等的方程式,以便更好地了解带宽和有效分辨率。” ----有任何机会(在团队或社区中)有人可以进一步评论?  这对于该应用非常有用、并且对我们的 C2000社区通常很有帮助。

目标器件将用于我们发展蓝图中的低端产品。

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、我们有这个桌吗? 我们可以将其添加到 TRM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="280106" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039368/tms320f280025-equation-formula-derived-from-clock-freq-hrpwm-bits-etc-for-understanding-bandwidth-and-resolution/3843932 #3843932"]Frank 是否有此表? 我们可以将其添加到 TRM 吗?

    实际上、我们已经在 F28002x TRM 中使用了该表、但与 F2806x 一样、它仅适用于几个选择频率。

    [引用 userid="100134" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039368/tms320f280025-equation-formula-derived-from-clock-freq-hrpwm-bits-etc-for-understanding-bandwidth-and-resolution ]但是,我们有一个有效的后续问题:“最好有一些基于时钟频率、HRPWM 位等的方程式,以便更好地了解带宽和有效分辨率。”

    这是一个相当简单的公式:

    ePWM 位= Log10 (ePWM Clk/ePWM 输出频率)/Log10 (2)=> Log2 (ePWM Clk/ePWM 输出频率)//这在 TRM 中

    HRPWM 位= log2 (1/(ePWM Clk*MEP 步长)

    对于总体 HRPWM 分辨率、您必须将 HRPWM 位添加到 ePWM 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank 和 Nima、

    感谢您为我和对本主题/主题感兴趣的其他人将此内容详细介绍。  我也没有认识到,这其实是一个相当简单的等式。

    我将与客户讨论此问题、并告知任何其他意见/问题。

    现在、我要说这可以接近、并且只能补充一点、如果它可以集成到 TRM 中、那将非常好!

    Ty、

    Chris