请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好、
我收到了客户的问题并向客户发送帖子。
e2e.ti.com/.../TMS320F28377-Load-Failed.docx
非常感谢你的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我收到了客户的问题并向客户发送帖子。
e2e.ti.com/.../TMS320F28377-Load-Failed.docx
非常感谢你的帮助。
此致、
您好!
我通读了该文档并提出了一些问题/意见:
在#1中、您说过在8.2.0中、始终会出现数据验证错误。 但在#2中、您还说过、当使用8.2.0时、不会出现验证错误。 您是要为其中一个版本指定不同的版本号吗?
对于#3、使用的是哪个 UniFlash 版本?
对于#2、即使你没有得到验证错误、你仍然会得到一个关于程序部分落入不可写存储器区域的警告。 这不是很好。
由于 CCS 版本的行为不一致、需要检查的一件事是每个版本中使用的 GEL 文件。 使用的默认 GEL 文件通常是 CCS/UniFlash 安装随附的文件。 在 CCS 版本之间可能会更改 GEL 文件。
下面的文章介绍了 GEL 文件对调试器内存映射的影响:
谢谢
Ki