This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:大约5个 TMS320F2806PZA 无法烧录程序

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039189/tms320f2806-about-5pcs-of-tms320f2806pza-cannot-be-burned-program

器件型号:TMS320F2806

尊敬的专家

我们发现 5个 TMS320F2806PZA 无法烧录程序。 我们再次分流电源重新刻录、仍然无法修整编程。 我们生产了大约2500件,它的故障率有点高。

我们使用 XDS100 V3。

 这是错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    所有 C2000器件在离开 TI 之前都经过测试、以确保它们符合我们的数据表规格。  您是否进行了一些初步调查、以确定 MCU 是否损坏或器件上存在不可编程的 PCB 问题?  

    我们看到新器件无法正常工作的最常见原因是器件安装到 PCB 时发生了某种类型的 ESD/EOS 损坏。  如果您看到异常高的电流或器件过热、这可能是原因。

    如果您认为器件存在 TI 缺陷、我们在此处详细说明了我们的退货政策:

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html?keyMatch=RETURNS

    最棒的

    Matthew