大家好、我们正尝试为我们的制造采购零件、并像大多数其他零件一样出现短缺、因此正在考虑替代零件。 在我们的初始设计中、我们使用了 F280049CRSH、但它不再可用、因此我们考虑使用 F280049RSH 或 F280041CRSH 来运行 instaspin 电机控制。
我想通过以下方式确认这三个部分之间的差异:
运行 InstaspIN-FOC 时、这三个器件是否都能执行等效的操作、或者只有 F28004XC 版本运行 insta-spin
2.是 F280049C 和 F280041C 唯一的区别是可用的 CLA -类型2并将闪存空间从256KB 减少到128KB
谢谢、