This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:使用 ESC EEPROM 仿真

Guru**** 2751545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039034/tms320f28388s-using-esc-eeprom-emulation

器件型号:TMS320F28388S

是否有一个具体针对 EtherCAT 模块使用 CM 闪存块而不是专用 EEPROM 芯片的示例?

此外、是否有任何 TI 文档更集中地提供 EEPROM 仿真的所有设置和配置? Beckhoff 文档介绍了规范一般性、我希望能找到更多特定于 TI 的配置信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我们目前没有 ESC EEPROM 仿真的示例、但我们正在积极寻求增加对它的支持。 如果您能够回答下面的问题、这实际上会帮助我们解决问题。

      • 在产品生命周期内需要更改 EEPROM 内容的次数?
      • 需要 EEPROM 支持的大小? EtherCAT 的规格高达4MB、但这似乎比大多数用户使用的要大得多。
      • 是否需要直接支持来匹配外部 EEPROM 方法?
    [引用 userid="499545" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039034/tms320f28388s-using-esc-eeprom-emulation 中的信息]是否还有任何 TI 文档更集中地用于 EEPROM 仿真的所有设置和配置? Beckhoff 文档介绍了规范一般性、我希望能找到更多特定于 TI 的配置信息。

    F2838x 器件 EEPROM 仿真实现与 Beckhoff 文档看起来稍有不同。 遗憾的是、我现在没有更多细节需要分享。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只会存储标准 EtherCAT SII、因此它只会随着规格的接口变化而变化。 根据我的估计、它将完全包含在4K 块中。 EEPROM 的访问无需频繁更改、因为只能由 ESC 直接访问。

    根据您的响应、使用专用于 ESC 的外部 EEPROM 似乎是目前最稳定的选择。  

    我们什么时候可以期待此用例的文档和示例实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您分享您使用的详细信息、这有助于我们的计划。

    [引用 userid="499545" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039034/tms320f28388s-using-esc-eeprom-emulation/3842970 #3842970"]
    根据您的响应、使用专用于 ESC 的外部 EEPROM 似乎是目前最稳定的选择。  [/报价]

    没错、这是我们目前支持的唯一选项。

    [引用 userid="499545" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1039034/tms320f28388s-using-esc-eeprom-emulation/3842970 #3842970"]我们什么时候可以得到此用例的文档和实施示例?

    我们目前没有正式的时间表、但希望我们可以很快制定时间表。 您提供的答案可帮助我们缩小该功能的范围。 较小的存储器大小和 EEPROM 内容的更改次数应使其更易于实施。

    最棒的

    Kevin