This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:DAC

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038969/tms320f280021-dac

器件型号:TMS320F280021

我正在设计具有2个 DAC 的电路板。 阅读文档我不确定 PN F280021PTSR 是否具有这种可能性。

我有2个外部缓冲器。

我使用的是引脚1 (GPIO29)和引脚16 (A8)

这是否正确?

我在电路板上没有空间用于其他更大的 PN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feliciano、

    F28002x 器件没有 GPDAC、因此您必须使用 PWM 来实现这一点。 请参阅此应用手册-> https://www.ti.com/lit/an/spraa88a/spraa88a.pdf

    另一方面、如果您尚未决定器件、请查看我们具有 GPDAC 的 F28004x、F2838x 和 F28075器件。 如果您有更多问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    感谢您的回答。

    使用另一个器件对我来说似乎非常困难、因为在电路板上、我没有任何空间来容纳48引脚封装。

    我将深入介绍您提到的应用手册。