This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:边缘连接器上的 PWM 引脚功能

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038903/tmdscncd28388d-pwm-pin-functions-on-edge-connector

器件型号:TMDSCNCD28388D

你好。 我有兴趣在 28388处理器上使用 EPWM1到 EPWM16。 TMDSCNCD2838x_RevB_180cCARD_pinout.pdf 文件显示、例如、引脚67是 SPISIMO。 但是、原理图将信号路由到 BGA 的引脚 E1、即 GPIO_16、该引脚也可用于 EPWM9A (根据 TMS320F2838x 数据表)。

controlCARD 有什么可以阻止将 GPIO 引脚用作 ePWM 的东西吗? 请参阅下面的附件。

此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯  

    否、信号只是经过路由。 我们在 HSEC 标准中标记了每个引脚的标准用法、然后分配一个引脚来满足该要求。 这有助于设计自己的基板的客户在不同的 controlCARD 之间进行切换、并且知道无论使用哪种 controlCARD、PWM 都将在 xyz 位置可用。

    controlCARD 布局对 GPIO 多路复用器配置没有任何影响、但是某些信号上确实有额外的电路、因此请注意这些信号。 (例如、GPIO 31和 GPIO 34连接到 LED)

    此致、
    Cody