请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN 
您好!
在使用实验5时、
我的估算器状态未从 EST_State_Online 更改为 EST_State_RoverL。
当 motorVars.flagRunIdentAndOnline = 1时、我得到附加的波形。
电机发出尖锐的声音。
等待最早的回复。
此致、
Rishabh。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

您好!
在使用实验5时、
我的估算器状态未从 EST_State_Online 更改为 EST_State_RoverL。
当 motorVars.flagRunIdentAndOnline = 1时、我得到附加的波形。
电机发出尖锐的声音。
等待最早的回复。
此致、
Rishabh。
感谢您的回复。
示波器中捕获的信号是线电流。
这些是我的电机参数:- #Elif (USER_MOTOR==my_MOTOR_2) #define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_TYPE_归纳 #define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (2) #define USER_MOTOR_RR_OHM (空) #define USER_MOTOR_Rs_Ohm (空) #define USER_MOTOR_LS_D_H (空) #define USER_MOTOR_LS_q_H (空) #define USER_MOTOR_RATed_VACK_VpHz (0.8165*220.0/60.0) #define USER_MOTOR_磁 化电流_A (空) #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT_A (0.25) #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT_A (空) #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A (1.2) #define USER_MOTOR_FLUX_EXC_FREQ_Hz (5.0) #define USER_MOTOR_INERY_Kgm2 (2.12002e-05) //电机正交编码器 #define USER_MOTOR_NUM_ENC_SLOTS 上的线数 (1000) #define USER_MOTOR_FREQ_MIN_Hz (5.0) // Hz #define USER_MOTOR_FREQ_MAX_Hz (60.0) //Hz//2021年8月31日修订、使软件与0.25HP 电机 #define USER_MOTOR_FREQ_LOW_Hz 兼容 (10.0) // Hz #define USER_MOTOR_FREQ_HIGH_Hz (60.0) // Hz #define USER_MOTOR_VOLT_MIN_V (4.0) //伏特 #define USER_MOTOR_VOLT_MAX_V (220.0) //伏特 #else #error 未指定电机类型 #endif
这些值与实验手册中给出的值相匹配。
此致
Rishabh P.