This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:CAN#39;t 将程序刷写到 LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038416/launchxl-f280049c-can-t-flash-the-program-to-launchxl-f280049c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

大家好、

您能在下面为我们的客户提供帮助吗?

我从">dev.ti.com/.../node 下载了一个名为"led_ex1_blinky"的示例项目,但无法将其刷写到 F280049C MCU025B 中

原始文件未针对 F280049C 进行配置、因此我修改了"device.h"文件、添加了"#define LAUNCHXLF280049C 1"、以确保项目对 LED4和 LED5使用正确的 GPIO。 我从项目中排除了"28004x_generic_ram_Ink .cmd"、然后添加了"28004x_generic_flash_Ink .cmd"以将其刷写到我的板中



好的、问题是我无法将其刷写到我的板中。 CCS 如下图所示。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    我认为有一种更简单的方法来为 Launchpad 配置此功能、我想先尝试一下、看看这是否可以解决问题。

    让客户右键单击项目并"删除"它。  请确保选中"从磁盘删除项目内容"框、然后单击"确定"。

    现在、让他们重新导入项目、然后右键点击该项目并转至"Build configurations"和"Set Active"、选择 CPU1_LAUNCHXL_RAM。  这会将上面提到的#define 设置为项目中的预定义值。

    剩下的唯一事情是右键单击 TMS320F280049C_LaunchPad.ccxml、并将其设置为激活。  然后、它们应该能够启动调试器(构建/加载/等)。

    顺便说一下、我认为上面的屏幕电容器实际上是因为器件在 ROM 中停止、并且 CCS 默认没有加载符号、我不能完全确定这与问题相关的问题、除了代码未正确加载。

    总之、让我们看看上述方法是否解决了问题。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的这些说明。 我们收到了客户的反馈、即 通过更改其项目的编译配置来解决了该问题。  

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Danilo