This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:IC 编程问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038532/tms320f280041-ic-programming-issue

器件型号:TMS320F280041

尊敬的 E2E 用户:

我们正在尝试使用 DSP 和 GUI 接口之间的 CAN 接口对 TMS320F280041 100MHz DSP 进行编程。

但是、我们观察到、如果在上载固件期间 CANH 或 CANL 导线未正确连接、或者编程期间它们在电源中出现故障、CAN 接口将进入离线模式、并且我们无法再次对 DSP 进行编程。

请帮帮我。

Sachin Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在对 DSP 进行下电上电时、您应该能够再次进行编程。

    是否正在重试重置?