This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:在哪里为调试保留 RAMM0、从0x000050开始、客户正在使用此空间、它会影响吗?

Guru**** 2901500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038605/tms320f28032-where-the-ramm0-is-reserved-for-debug-starting-with-0x000050-customers-are-using-this-space-will-it-affect

器件型号:TMS320F28032

大家好、

  与  F28035_RAM_CLA_lnk.cmd 类似的程序、其中 RAMM0保留用于调试、从0x000050开始 、客户正在使用此空间、它会产生什么影响?

   是否有关于此部分的详细信息?  如果客户需要使用此空间、会产生什么影响?

   如果是、它如何工作? 或者会影响什么?  

  同时、本节是否对 F28032有要求?  这对客户来说是一个非常紧迫的问题!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴

    引导 ROM 使用0x2 - 0x4E 中的这个空间作为其堆栈。  更多详细信息、请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/sprui10 第183页的第2.2.8节。  以下是该部分的注释:

    如果将代码或数据引导加载到地址范围0x0002- 0x004E 中、则不会进行错误检查以防止损坏引导 ROM 堆栈。

    这仅适用于启动过程、因此如果在启动后使用此存储器、则应该可以。

    最棒的

    Matthew