This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:[控制套件]在将开环切换到闭环时、理想的相位差是多少?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038506/tms320f28069m-control-suite-what-is-the-ideal-phase-difference-when-switch-open-loop-to-closed-loop

器件型号:TMS320F28069M

大家好、TI 团队。

我正在使用 DRV8316R 为驱动 BLDC (SPMSM)电机开发 TMS320F28069M。
我参考的应用手册是 sprabq4.pdf

将电机从扭矩控制(电流控制)切换到速度控制时、我遇到问题。
换言之、从开环切换到闭环控制时。  反之亦然。

当开关控制时、电机停止。

问题可能是测得的位置 θ 和目标位置 θ 之间的相位。

我想知道、两个 thetas 之间的理想相位差是多少?
应用手册指出、延迟有点小、但切换效果不好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理想情况下、角度应相同。 ~ 20度的差值应该是可以的。