请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28034-Q1 CTM 在批量生产中使用 Jlink 下载固件时发现1个 DSP 故障。故障阻抗 DSP 正常。
我们希望知道:
如何检查芯片是否已锁定?
什么导致芯片被锁定?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CTM 在批量生产中使用 Jlink 下载固件时发现1个 DSP 故障。故障阻抗 DSP 正常。
我们希望知道:
如何检查芯片是否已锁定?
什么导致芯片被锁定?
唯一的方法是使用 CCS (或)尝试写入安全 RAM 来检查密码位置。 如果芯片确实已锁定、可能会阻止您通过 CCS 连接到它、除非使用了等待引导模式。
[引用 userid="445201" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038446/tms320f28034-q1-firmware-download-issue [2]。什么原因导致芯片锁定?在不了解芯片历史的情况下很难回答这个问题。 如果先前对闪存进行编程的尝试未成功(例如、由于电源故障(或)擦除/编程操作由于某种原因未完成)、则可能会将密码位置保留一些随机值、从而锁定器件。 如果在新器件上看到错误、可能有一些原因、例如器件有缺陷或编程硬件有缺陷。