This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:连接到 USB0DM 和 USB0DP 引脚的串行电阻器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4S012, TPD2E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038322/tms320f28384s-the-serial-resistors-to-usb0dm-and-usb0dp-pins

器件型号:TMS320F28384S
主题中讨论的其他器件:TPD4S012TPD2E001

您好、查姆斯、

在 F28388D controlCARD 中、我们使用 TPD4S012作为 ESD 保护器件、连接到 USB0DM (R95)和 USB0DP (R96)的串行电阻器的值为零、这意味着我们将 D+和 D-直接连接到 F28384S 的 USB 端口。

我的客户希望使用 TPD2E001作为 ESD 保护器件、在 TPD2E001数据表中、D+和 D-引脚上有串行电阻(RT)、并且电阻器没有特定的值。 我们是否有这些串行电阻器的推荐值?

此致、

Luke