This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:ADC 模块诊断

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038175/tms320f280025-adc-module-diagnostic

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好

我们的客户请求具有 ADC 模块诊断功能、以检查任何故障导致我们固件中的转换错误。 我想知道、MCU 是否具有执行硬件诊断的任何内置功能、或者需要将外部已知电压连接到 AD 通道、以查看转换后的数字值是否正确。 当然、数字值是一个范围、而不是额外的点。

是否有任何安全文档展示了如何操作?

BR

HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK、

    ADC 模块中有一个 OSDETECT 功能可用于此目的。  请参阅第15.9节"开路/短路检测电路(OSDETECT)"、其中介绍了如何实现该功能。  这可能是您可以从开始的事情。  在最新的 C2000Ware 中、尚未发布 F280025的 OSDETECT 示例、但计划在下一个版本中发布。

    如果 OSDETECT 功能不符合要求、另一种方法是编写自定义代码以用于诊断目的。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、in

    我已阅读技术手册第15.9节。 我在阅读后的理解。 此功能仅检查 AD 输入引脚是否开路/短路。 它本身不会检查任何 ADC 模块故障。 如果我错了、请纠正我的问题。

    BR

    HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK、

    是的、这只是 ADC 中的一种检查、用于确认通道是否开路/短路。  未来的产品计划对 ADC 进行硬件冗余校验、但尚未在 F28002x 系列上实施。

    此致、

    Joseph