This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:当 ADC 的采样率较低时、较小采集窗口的重要性

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037752/tms320f280025c-significance-of-smaller-acquisition-window-when-the-sampling-rate-of-adc-is-lower

器件型号:TMS320F280025C

我使用 ePWM SOC 以 5kHz 的频率连续触发 ADC。 因此、ADC 在200uec 周期内仅采集一个样本。

如果采集窗口被设定为75ns、那么 ADC 采样保持电路将在下一个199.925us 内空闲。  

如果采集窗口被设定为1us、那么 ADC 将不会在下一个199us 内采样。

如果我将采集窗口设置得明显大于75ns (ADC 的最小采集窗口)、是否会对系统性能产生任何影响? 由于采集窗口较小、 ADC 驱动电路中对运算放大器的带宽要求也降低了。

我认为这意味着、如果我将采集窗口设置得明显高于75ns、那么信号的精确值可能不会被捕捉、因为在采集窗口持续时间内可以更改为新值、对吧? 然而、由于采样率设置为5kHz、当 ADC S/H 空闲时、丢失信号信息的可能性远远大于采集窗口期间。 因此、得出的结论是 、采集窗口可以设置为明显更高的值、但它必须大于数据表中指定的最小值、并且必须小于采样时间周期(在上述情况下为200us)。 这一结论是否正确?

注意:我们预计要转换的信号在更高的速率下不会有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杜门:

    您要采样哪种信号?  如果它是稳态直流、那么 S/H 将不会产生显著影响。  如果它是动态的、信号变化的速度有多快?  ADC 中的采样电容器在采集指定的持续时间内通过采样开关由输入信号充电。  例如、在您的应用中、S/H 设置为75ns。  在理想的连续转换情况下、这意味着如果 ADC 捕获1MHz 信号(1us 周期)、则可以捕获大约1uS/75ns 的样本、或大约13个样本。  如果信号为500Hz (2ms 周期)、您可能会采集~26、000个样本。  如果增加 S/H、样本数将减少。  然后是采样频率、对于上面的应用示例、ePWM 用于在5kHz 时触发采样。  选择该速率可能与输入信号重合

    采样时间(或 ACQPS)在很大程度上取决于输入电路上存在的阻抗。  ADC 采样基本上是通过 与输入电路相关的 RC 的低通滤波器表示将内部采样电容器充电至可接受的电平。  通常、是的、您可以增加 S/H 时间以获得更稳定的信号、但必须考虑采样信号的类型、采样频率以及更重要的是、采样引脚输入电路周围的阻抗。  您可以参考一份有用的应用手册 、了解输入电路及其如何影响 www.ti.com/.../spract6.pdf 上的采样。   

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph 的全面回答。 我已经介绍了您共享的参考。 因此、结论是、如果我们对直流信号进行采样、那么我们可以将采集时间设置为较大的值、这样我们就可以在 ADC 输入驱动器电路设计中使用带宽较小的任何可用运算放大 器、如 spract6所示。