This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:在引导期间禁用 XRS

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038115/tms320f28335-disabling-xrs-during-booting

器件型号:TMS320F28335

您好!

我使用 SPI 引导模式对 F28335进行编程。  我使用外部复位 IC - TPS3306-18QDRQ1 (超时为0.8s)来提供看门狗保护。 启动过程中、XRS 引脚启用(从 IC 复位)

并重置控制器,因为此引导不成功。 在引导 ROM 过程中是否有任何选项可禁用 XRS 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有办法禁用 XRSn 引脚的功能、但我们确实提供了一个回调函数作为闪存 API 的一部分、允许在闪存过程中有意暂停、以处理时间关键型事件、例如外部看门狗。 这是 API 用户指南的链接、转至第16页、其中介绍了如何在系统中使用回调函数。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AExpco9faAUACX.mP6kxpw__gYkahfz__LATEST

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过增加波特率在0.8秒之前成功引导。 在 CCS > Properties > hex utility > boot table options > SPIBRR=3、LOSPCP = 0中。