This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:DRV8305

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037703/tms320f28027f-drv8305

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8305

你好

我使用 Piccolo28027f + DRV8305来控制 BLDC 电机。

我从 projlab05b.c 生成了.out 文件、并使用 Instaspin 通用 GUI 加载到 Piccolo28027f 中。 电机在任何 RPM 下都能平稳运行。

现在我将该项目导出为:File--Export--General--Archieve File--Next--Select project to be architected--Tick to Resolve & export linked Sources 框--Browse location to be savee---select zip format--Finish

我正在尝试在另一台 PC 上导入此 zip 文件。

文件--Import --导入现有 CCS 项目--select archieve 文件--select zip 文件--finish

我 从 projlab05b.c 生成了.out 文件 但是、当我以 piccolo28027f 加载它并运行它时、不会发生任何情况。 电机未运行。

在另一台计算机上导出和导入项目时、我是否执行了任何错误的步骤。 请参阅指南。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有相关文件都应包含在工程包中、而不仅仅是用于生成.out 文件的主文件。

    您是否仍在使用 GUI 来运行此功能? 还是独立运行 F28027F 电路板上的代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将导出整个工程、而不仅仅是.out 文件。 我已经修改了 Projlabxx.c、这样、当程序加载到控制器中时、它就开始运行、无需切换启用系统或运行 命令。 我仅使用 GUI 在 控制器中加载项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以首先尝试在 CCS 中运行工程以查看发生了什么、并监控相关的控制变量、如实验用户指南中所示。 确保您所做的修改正确无误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会做它。 谢谢你