This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:闪存内核- serial_flash_programr.exe 中的 F280025C

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1036693/tms320f280025c-flash-kernel---f280025c-in-serial_flash_programmer-exe

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我们已经尝试使用新的串行闪存编程器工具。

如果我们严格遵循该演示、它的工作原理与演示中所述的相同。

(《F28002x 上具有器件复位功能的单组 LFU 用户指南》)
serial_flash_programr_appln.exe 工具 是指仅将应用程序下载到目标的串行闪存编程器实用程序。
serial_flash_programr.exe 将内核和应用程序发送到目标。

我尝试使用  serial_flash_programr.exe 工具刷写内核、但结果如下所示:

它就在那里。
有人知道背后的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chzi、  

    为了使用 serial_flash_programmer.exe、需要将器件引导模式选择引脚设置为 SCI 引导模式。 在另一个线程中、您描述了使用 serial_flash_programr_appln.exe 文件加载应用程序时出现的问题、该文件要求将器件设置为闪存引导。 使用 serial_flash_programr.exe 文件时、您的器件处于哪种引导模式?

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    当我使用  serial_flash_programmer.exe 时、 我会将其设置为 SCI 引导模式、但结果如上所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chzi、

    您是否能够运行 C2000Ware echoback 示例?  如果尚未尝试、请尝试一次。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    如果您提到的示例是 sci_ex3_echoback.c、那么我的答案是肯定的、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chzi、  

    引导模式开关的位置是什么? F28002x controlCARD 用户指南中的开关位置针对 SCI 引导进行了混淆- GPIO 24应该为 DOWN/0、而 GPIO32应该为 UP/1。 如果它们处于相反的位置、是否尝试切换它们并再次运行示例?

    谢谢、  

    Anu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anu:

    谢谢、这个问题得到了解决、在我切换 GPIO24和32后它工作正常。