This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:使用 F28069ISO 控制卡测量 TMDSHVMTRINSPIN 的交流线路电压时出现问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037834/tmdshvmtrinspin-issue-with-ac-line-voltage-measurement-for-tmdshvmtrinspin-with-f28069iso-control-card

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

大家好、

我将 TMDSHVMTRINSPIN 与 F28069ISO 控制卡搭配使用、用于 PFC +电机控制项目。 交流线路电压感测电路未为带电和中性点电压提供正确的电压波形。

我已附上观察到的波形的图像:

线路电压:线路电压的负周期被钳制到-0.4V  

中性点电压:负周期 ID 不会被钳位到特定的负电压、而是直接馈入 ADC。

我希望这两个电压都是对称的。 我已经检查了硬件、但找不到任何差异。

设置:三相线路 ->自动变压器->套件输入

注意:自动变压器的接地端未连接到套件的接地端。

我有以下问题:

1) 1)为什么观察到带电和中性的不对称波形?

2) 2)套件的接地端和中性点是否应短路、或者接地端是否应保持与套件上的一样浮动?

3) 3)连接示波器以测量任何测试点时应小心谨慎:例如、 由于示波器接地和中性点短路、因此应注意交流线路电压。

图1:在220V 下 N-fb 至 GND 的波形

图2:220V 下 L-fb 至 GND 的波形

L-fb to ground at 220V

谢谢、

Mukul Choudhury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="458998" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037834/tmdshvmtrinspin-issue-with-ac-line-voltage-measurement-for-tmdshvmtrinspin-with-f28069iso-control-card ]1)为什么观察到中性和实时的非对称波形?

    如何连接探头以测量电压?

    [引用 userid="458998" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037834/tmdshvmtrinspin-issue-with-ac-line-voltage-measurement-for-tmdshvmtrinspin-with-f28069iso-control-card ]2)如果套件的接地端和中性点短接、或者接地端是否应保持与套件上的一样浮动?
    Unknown 说:
    3)连接示波器以测量任何测试点时应注意哪些事项: 例如交流线路电压 、因为示波器接地和中性点短路。[/quot]

    保护性接地端未连接且悬空。 电源接地端与 保护接地端浮动、所有接地平面都相同。 因此是适当的
    在将示波器 和其他测试设备连接到电路板之前、必须小心并满足适当的隔离要求。 将 接地设备连接到 EVM 时、必须使用隔离变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何连接探头以测量电压?

    答案:我将线探头连接到电路板上的 L-fb/N-fb 测试点、并将探头的鳄鱼夹连接到其中一个 GND 引脚。 所有 GND 引脚与电路板具有相同的 GND 平面相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果测量方法正确、如半个正弦形状周期、则两个波形都应与上面提到的图像2相同。