This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:VDD 去耦电容器

Guru**** 2530090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038099/tms320f280049-q1-vdd-decoupling-capacitor

器件型号:TMS320F280049-Q1

大家好、  

在表6.1 中、数据表的电源和接地部分 被写入:  

VDD -> µF 建议在每个 VDD 引脚附近放置一个去耦电容器、最小总电容约为20 μ F。 (第26页数据表)

这意味着必须在每个 VDD 引脚上放置一个5uF 去耦电容器。  您可以确认吗?  

 µF VDDIO_SW -->如果使用内部直流/直流稳压器,则应在此引脚上放置一个20 μ F 的大容量输入电容。  (第26页数据表)

这意味着必须在每个 VDDIO_SW 上放置20uF 大容量电容。 对吧?

 

谢谢

RV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RV、

    [引用 userid="447234" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038099/tms320f280049-q1-vdd-decoupling-capacitor "]

    VDD -> µF 建议在每个 VDD 引脚附近放置一个去耦电容器、最小总电容约为20 μ F。 (第26页数据表)

    这意味着必须在每个 VDD 引脚上放置一个5uF 去耦电容器。  您可以确认吗?  

    [/报价]

    要求是 VDD 上的最小总电容为20uF。 您可以在 VDD 引脚之间均匀地拆分该电容、也可以将一个20uF 的大容量电容由所有引脚共享、每个 VDD 引脚具有一个0.1uF 的小电容。 如何拆分电容器真的不是很重要。 更重要的是、电容器非常靠近器件引脚。

    [引用 userid="447234" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1038099/tms320f280049-q1-vdd-decoupling-capacitor "]

     µF VDDIO_SW -->如果使用内部直流/直流稳压器,则应在此引脚上放置一个20 μ F 的大容量输入电容。  (第26页数据表)

    这意味着必须在每个 VDDIO_SW 上放置20uF 大容量电容。 对吧?

    [/报价]

    只有一个 VDDIO_SW 引脚。 要求是在 VDDIO_SW 上放置20uF 电容。 您可以在每个 VDDIO 引脚上放置0.1uF。 顺便说一下、即使在直流/直流用例中、VDDIO_SW 和 VDDIO 引脚也必须由同一电源供电。