主题中讨论的其他器件:TMS320F280049、 C2000WARE、 MSP430G2744、 TMS320F280049C
您好!
我使用3线 SPI 在 TMS320F280049 (主器件)和 TMS320F280025 (从器件)之间进行通信。
任一控制器的时钟和 STE 引脚已相互连接。 根据 TRM 中的指示、主设备的 SIMO 连接到从设备的 SOMI。
我能够观察示波器线路上的正确数据、时钟和 CS 切换。 因此、可以得出这样的结论:主器件正在正常通信。
但是、从器件中的 RXBUF 始终为空、RXISR 也不会被触发。
有一个用于 TMS320F280025的三线制 SPI 从器件示例、 它在 C2000ware 中不可用。
谢谢
Srikrishna Sarangan