This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:DRV8305

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037358/launchxl-f28027f-drv8305

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8305

你好

我使用 Piccolo28027f + DRV8305来控制 BLDC 电机。 我使用的是 CCS V10。 我在一台计算机上开发了程序。 我生成了.out 文件并加载到控制器中。 电机运行令人满意。  

现在 我要导出它、因为我要从另一台计算机运行它。  

我做了-

文件--Export--General--Archieve 文件--Select 文件-- 压缩到 zip --- 完成现在我将此归档文件导入到另一台计算机

项目---- 导入现有的 CCS Eclipse 项目----选择 archieve 文件---- 浏览 zip 文件夹--- 选择项目文件--finish

但是,当我从该计算机生成.out 文件并将其加载到控制器时,电机不会运行。 为什么会这样? 导入或导出项目时是否出现错误。 正确的方法是什么。 请提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行确认、我假设您将整个项目导出到存档文件、而不仅仅是*。out 文件。 对吧?

    假设上述内容确实正确、在尝试使用该机制导出项目时需要注意几个事项。 主要问题是工程是否使用链接文件。 当所有文件都包含在项目文件夹中时、将项目导出到存档功能就能正常工作。 对于链接的文件、在不保留链接文件的原始目录层次结构的情况下、行为不理想。 请参阅以下文章的"注释"部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_sharing-projects.html#notes

    使用链接的文件时、我不会将工程导出到存档文件中。 我发现它导致的问题比它解决的问题多。 我尽力确保项目 尽可能的可移植性 、然后根据需要仅共享项目本身、然后在项目文件夹之外共享文件。   

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Ki