This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:内部上拉电阻器和晶振反馈电阻器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037312/tms320f28034-internal-pullup-resistor-and-crystal-feedback-resistor

器件型号:TMS320F28034

各位专家、您好!

我的客户使用 TMS320F28034创建了一个电路板。 让我检查一下有关该器件的一些内容。

我是否可以假设 TMS320F28034的内部上拉电阻器的值如下? (GPIO 的值根据数据表中的"7.6电气特性"进行计算。)

最大值:41.25kΩ μ V
典型值:23.57kΩ Ω
最小值:16.09kΩ Ω

1MΩ 在外部晶体的电路上连接了一个反馈电阻器(RF=0 Ω)、但反馈电阻器是否在微控制器内部?
如果添加外部反馈电阻器、是否有可能出现问题?



此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037312/tms320f28034-internal-pullup-resistor-and-crystal-feedback-resistor 中的值]我是否可以假设 TMS320F28034的内部上拉电阻器的值如下所示? (GPIO 的值是根据数据表中的"7.6电气特性"计算得出的。)

    不可以、这些是有源电路、而不是电阻器。  

    [ 1MΩ userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037312/tms320f28034-internal-pullup-resistor-and-crystal-feedback-resistor "]它们已将反馈电阻器(rf=k Ω)连接到外部晶体的电路、但反馈电阻器是否位于微控制器内部?
    如果他们添加了外部反馈电阻器、是否有可能出现问题?[/quot]

    我建议移除该电阻器、不需要该电阻器。 如果你想让我问我,我不太清楚这会产生什么影响

    此致、

    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了直接回答您的反馈电阻器问题、是的、它已经在微控制器内部。 该外部电阻器将与其并联。 如果并联电阻器将电阻降低得太低、晶振的输出将开始削波、或者完全停止振荡。

    请移除此电阻器。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    在我的客户创建的多个板中、只有一个特定的板出现以下问题。 WDCR 设置为0x68以禁用 WDT、但 WDT 仍会复位电路板。 我们检查了外部晶体的振荡、发现频率是意外的。(频率已从10MHz 更改为100Hz)。

    我们将根据收到的反馈继续进行改进、如果再次出现任何问题或不明确的问题、我们将与您联系。

    此致、
    还不错