Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034
各位专家、您好!
我的客户使用 TMS320F28034创建了一个电路板。 让我检查一下有关该器件的一些内容。
我是否可以假设 TMS320F28034的内部上拉电阻器的值如下? (GPIO 的值根据数据表中的"7.6电气特性"进行计算。)
最大值:41.25kΩ μ V
典型值:23.57kΩ Ω
最小值:16.09kΩ Ω
1MΩ 在外部晶体的电路上连接了一个反馈电阻器(RF=0 Ω)、但反馈电阻器是否在微控制器内部?
如果添加外部反馈电阻器、是否有可能出现问题?

此致、
还不错