This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:差分放大器输出作为 TI 微控制器的输入

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037672/tms320f28069-differential-amplifier-output-as-input-to-ti-microcontrollers

器件型号:TMS320F28069

您好!

我看到、在所有 TI 应用手册中、您主要使用基于单端输出的运算放大器进行电流感应、然后将其馈送到 ADCIN 引脚。 我想知道 TI C2000微控制器中是否有任何一个接受双端差分放大器输出、即 OUT+和 OUT-作为 ADCIN 引脚的输入。 我猜 ADC 引脚应该是获取此类输入的电缆、因此我的问题是它们是否能够接受? 如果是,那么差分放大器的 OUT+和 OUT-在 ADC 引脚的哪个位置?

此致、

原始的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourish、

    TMS320F28069 ADC 限制在0-3.3V 范围内的单端运行。

    C2000确实提供具有差分16b ADC 的器件系列(如下所示)、但应指出两个输入 仍然需要为正电压。  如果差分放大器的输出为双极性、则必须对其进行缩放、以满足器件数据表中详述的 ADC 输入电压规格。

    TMS320F2838S

    TMS320F2837S

    TMS320F2838D

    TMS320F2837D

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    因为我从未使用过28379、所以这个问题可能会给人留下深刻印象。 差分输出如何到达这些器件中的 ADC 引脚? FDA 的一个输出是否为:假设 OUT+连接到一个 ADCIN 引脚,OUT-连接到另一个 ADCIN 引脚?

    此致、

    原始的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sourish、您好、是的、您已经明白了!  连续偶数/奇数对是下表中所示的正/负输入、可在 "模数转换器(ADC)"一章的"通道选择"小节中的器件技术参考手册中找到。

    此致、

    Joe