This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:为 ePWMxA 和 ePWMxB 设置独立占空比

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037554/tms320f28388d-setting-independent-duty-cycles-for-epwmxa-and-epwmxb

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我们只想确认 可以为 ePWMxA 和 ePWMxB 输出设置不同的占空比。

请注意、它不仅必须具有相同的占空比、而且必须具有翻转的极性。

此致、

李孝华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以通过 CMPx 和 Action 限定符寄存器来实现这一点