This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:能否将 F2837xD 上的16位差动模式传感器用于单端输入?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037191/tms320f28377d-can-you-use-the-16-bit-differential-mode-sensors-on-the-f2837xd-for-single-ended-inputs

器件型号:TMS320F28377D

您好!

如果您正在使用需要16位分辨率来精确测量输出电压的应用、您能否使用差动模式 ADC 来测量它、即使它不是浮动的吗?

将差分模式 ADC 的负输入端连接到模拟接地端是否有任何问题、以便您可以测量接地基准信号的16位精度?

此致、
Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="420268" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037191/tms320f28377d-can-you-use-the-16-bit-differential-mode-sensors-on-the-f2837xd-for-single-ended-inputs "]如果您使用的应用需要16位分辨率才能精确测量输出电压,您是否可以使用差动模式 ADC 来测量输出电压(即使它不是浮动的)?

    请针对此问题定义浮动。

    [引用 userid="420268" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037191/tms320f28377d-can-you-use-the-16-bit-differential-mode-sensors-on-the-f2837xd-for-single-ended-inputs "]
    仅将差分模式 ADC 的负输入端连接到模拟接地端是否有任何问题、以便您可以测量接地基准信号的16位精度?[/QUERP]

    这将违反数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 不悬空意味着我的源是单端的、因为它是以接地为基准的电压测量。  

    在不将 ADC 的负引脚接地的情况下、是否有任何方法可以使用16位差分模式来测量以接地为基准的信号? 可能是通过从零创建小偏移并从 ADC 测量值中减去该值来实现的? 这可以通过假设一个非常好地调节的5V 电源、并使用分压器来产生更小的电压来实现。 那么该值不是零、可以在差分模式中使用吗?

    根据上面发送的文档、使用3V 作为 VREFhi、使用0V 作为 VREFlo、Vcommon = 1.50V。 无论采用哪种方式、偏差均为50mV、因此可提供1.45V 至1.55V 的范围。  
    这是否意味着传感器只能在该范围内进行测量? 如果您从3V 获取1.5V、则得到1.5V、高于接地的1.5V 也是1.5V。 差分测量当然不能只接受这个非常小的值范围内的值?


    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="420268" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037191/tms320f28377d-can-you-use-the-16-bit-differential-mode-sensors-on-the-f2837xd-for-single-ended-inputs/3835708 #3835708"]如果不是浮点运算,我只是表示源是单端的,因为它是以地为基准的电压测量。

    否、差分模式要求同时驱动 P 和 N 基准。

    [引用 userid="420268" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037191/tms320f28377d-can-you-use-the-16-bit-differential-mode-sensors-on-the-f2837xd-for-single-ended-inputs/3835708 #3835708"]在不将 ADC 的负引脚接地的情况下,是否有任何方法可以使用16位差分模式来测量以接地为基准的信号?

    接地不是可接受的 N 基准、因为它违反了以(VREFCM)为中心的共模电压要求。

    [引用 userid="420268" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037191/tms320f28377d-can-you-use-the-16-bit-differential-mode-sensors-on-the-f2837xd-for-single-ended-inputs/3835708 #3835708]\n 这可以通过以下方式实现:稳压效果非常好的5V 电源、并使用分压器创建较小的电压。 那么该值不是零、可以在差分模式中使用?[/QUERT]

    放大器论坛 应该能够提供将单端信号转换为具有固定共模电压的差分信号的建议。

    [引用上面发送的文档中的 userid="420268" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037191/tms320f28377d-can-you-use-the-16-bit-differential-mode-sensors-on-the-f2837xd-for-single-ended-inputs/3835708 #3835708"]、使用3V 作为 VREFhi、使用0V 作为 VREFlo、Vcommon = 1.50V。 无论采用哪种方式、偏差均为50mV、因此可提供1.45V 至1.55V 的范围。  
    这是否意味着传感器只能在该范围内进行测量? 如果您从3V 获取1.5V、则得到1.5V、高于接地的1.5V 也是1.5V。 差分测量当然不能只接受这个非常小的值范围内的值?

    有关 ADC 操作的详细信息、请参阅 TRM: