您好!
我使用的是 F28388D 控制器、问题与 NMI 源有关。
#if defined (_TI_EABI)
组
{
ramfuncs
{-l RTS_TMS320F28388D_FlashAPI.lib}
}负载= FLASH0 | FLASH1 | FLASH2 | FLASH3、
运行= RAMLS0123,
Load_start (RamfuncsLoadStart)、
load_size (RamfuncsLoadSize)、
Load_End (RamfuncsLoadEnd)、
RUN_START (RamfuncsRunStart)、
run_size (RamfuncsRunSize)、
RUN_END (RamfuncsRunEnd)、
对齐(8)
如何在不同的 RAM 位置拆分闪存 API 库、例如、我想在 RAM1中加载闪存 API 库、并将应用程序存储在 RAM0中
谢谢、
Nagesh