This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:控制环路运行频率

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034801/tms320f28069-control-loop-running-frequency

器件型号:TMS320F28069

你(们)好

我正在开发单相逆变器。
在其中、我使用 f28069 MCU 进行 控制。

PWM 频率为100kHz、市电频率为50Hz。

可用的 PWM 电平为900 (向上计数模式)。  使用 DQ 参考帧控制器的 IM。

那么、我的问题是、为了获得良好的性能、应该以多大的频率运行控制环路?

是100kHz 还是更低或更高?

我只有900个电平来重现从负峰值到正峰值的正弦波。

这意味着900个电平分布在10ms 的时间段内。 因此、即使我以100kHz 的频率运行控制环路、它也不会快速改变 PWM 电平。 我是对的吗?

如果我错了、请纠正我的问题。


(我被发布在电源管理论坛上,他们在这里指导我。 )

此致
Damith