This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:引脚编号定义

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037199/tms320f28384s-the-pin-number-definition

器件型号:TMS320F28384S

您好、查姆斯、

在 F2838x 数据表中、我们假设 VSS (数字接地)的引脚编号为177、178、179和180。

我认为散热焊盘也是电源焊盘(数字接地)、我们显示此焊盘的引脚编号从177到180的原因是什么?

感谢您的帮助、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    [引用 userid="114524" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037199/tms320f28384s-the-pin-number-definition ]我认为散热焊盘也是电源焊盘(数字接地)、我们显示此焊盘的引脚编号从177到180的原因是什么?

    这不应以引脚的形式存在、我们有一个待处理的操作项、用于在下一个版本的数据表中对此进行更新。

    此致、

    Vivek Singh