This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:无锁定转子测试的 ACIM 电机参数估算

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1037109/tmdshvmtrinspin-motor-parameter-estimation-of-acim-without-lock-rotor-test

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

我们正在寻找一种在 ACIM 上执行参数估算而无需执行锁定转子测试的方法。

我们正在开发的产品将进入最终用户无法执行锁定转子测试的应用。

此外、我们的所有竞争对手都不依赖此类测试来估算电机参数。

请告知 TI 在这方面是否有任何解决方案/应用指南。

此致、

Rishabh P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试使用具有 FAST 的 InstaSPIN-FOC、则必须锁定转子以进行 ACIM 识别。 我们目前还没有其他 ACIM ID 解决方案。