This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:来自 PCLKCR22寄存器的 PBISTCLK 位

Guru**** 2986210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1036654/tms320f28386d-pbistclk-bit-from-pclkcr22-register

器件型号:TMS320F28386D

您好!

PCLKCR22寄存器中的 PBISTCLK 位的外设目标是什么?

由于没有此类外设、因此不确定其作用是什么功能。

谢谢、

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    PBIST 是用于自检器件内部逻辑的逻辑电路、并且提供了该配置位来禁用该逻辑的时钟。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您是指 TI 在验证器件时最肯定会执行的扫描测试?

    还是其他的东西?

    我在文档中找不到任何关于它的信息、因此我想知道是否需要激活它。

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="365761" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1036654/tms320f28386d-pbistclk-bit-from-pclkcr22-register/3833906 #3833906"]您是指 TI 在验证器件时最肯定会执行的扫描测试?[/引用]

    不扫描测试、而是诊断测试、即使客户也可以运行。 安全手册中将提供有关这方面的详细信息、计划在第4季度发布。  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    哦、好的、谢谢。

    这显然是我们感兴趣的。

    上周、我们与 TI FAE 以及 TI 航空电子市场负责人进行了有关功能安全的电话会议。

    我期待着安全手册的提供  

    此致、

    克莱蒙特