主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我们的280049软件项目还可以,可以大规模生产,现在我们需要通过刻录工具将可执行文件刻录到芯片中,我们已经在软件中执行了加密配置, 它使用 DCSM 的 OTP、此外、我们还知道我们需要写入 ECC、这与我们之前使用的2803x DSP 非常不同。 当我们使用2803x DSP 时、我们使用了 HEX2000生成的十六进制文件、并通过第三方烧录工具将十六进制文件烧录到 DSP。 现在、我们如何配置 HEX2000来生成包含闪存、OTP 和 ECC 内容的十六进制文件? 以便我们可以将十六进制文件刻录到280049芯片中、效果与使用 CCS+JTAG 相同?
现在我们的 hex2000 cmd 文件是:
-I
-memwidth 8
-romwidth 8
i P280049U1.out
o P280049U1.hex
ROM
{
ROMBoot:O=0x100000 l=0x020000 //这从2803x 配置中借用; 这仅包括闪存内容,我不知道如何添加 OTP 和 ECC 或我需要的其他内容
}