This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280045:如何更改仿真启动模式以确保在调试会话期间从闪存启动

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1036472/tms320f280045-how-can-i-change-the-emulation-boot-mode-to-ensure-boot-from-flash-during-a-debug-session

器件型号:TMS320F280045

您好!

如相关问题中所示。  当连接 XDS200 USB 调试器且 Code Composer 启动调试会话时、代码通常卡在引导 ROM 相关地址中。  此外、当发出重新启动或复位命令时、代码会滞留在该地址中。  最后、代码卡在引导 ROM 中、因为检测到仿真引导模式 是等待而不是正确的(闪存)。

是否有办法不编写嵌入式代码(也许使用 GEL 代码)来确保仿真引导模式被检测为闪存而不是等待?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以更新 emu-bootpin 和 emu-bootdef 位置以实现该目的。 TRM 中也记录了这一点。

    一个快速选择、

    0xd00 - 0x5A010203

    0xd04 - 0x03030303

    0xd06 -  0x03030303