This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:使用两个 CPU 时的系统控制模块寄存器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1036416/tms320f28386d-system-control-module-registers-when-using-both-cpu

器件型号:TMS320F28386D

您好!

在 PCLCR 寄存器周围徘徊时 、我想到了一些问题。

启动时、所有外设都分配给 CPU1、CPU1可将 owernership 分配给 CPU2。
但是、来自系统控制模块的寄存器是特定的、因为它们都可以从二者中访问。

TRM 不会解释当这两个寄存器显示为可由处理器访问时如何共享这些寄存器。

是否有两个物理实例,每个处理器一个,然后根据拥有者的身份管理某个实例?

我确信其中的一些寄存器是重复的(例如 PIECTRL 寄存器、因为每个处理器都有其 PIE 或计时器)。

我的问题是,特别是在有关“PCLKCR”的登记册方面,我相信在时钟门模块中考虑到的 PCLKCR 位取决于所有权吗? 计时器除外?

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement、

    我们应该能够用 Tomm 回复、我们在德克萨斯州遇到了一些当地天气问题、导致我们的常规节奏略有减缓。  感谢您在这里的耐心等待。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    [报价 userid="365761" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1036416/tms320f28386d-system-control-module-registers-when-using-both-cpu "]每个处理器是否有两个物理实例,然后根据所有者的身份进行管理?

    这是特定于实施的信息、不会进入 TRM、但您的理解是正确的。

    此致、

    Vivek Singh