This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SPLL_1PH_Sogi Park 变换

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035721/tms320f280049-spll_1ph_sogi-park-transform

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606

大家好、

下面是有关 C2K 代码库的一个令人困惑的项目: SPLL_1PH_Sogi

它们是https://www.ti.com/lit/an/sprabt3a/sprabt3a.pdf 中的一个单步帕克变换 

根据我的了解、 帕克变换公式应该是  

因此、如果我们起诉:

IA=OSG_u (1);IB=OSG_Qu (1);然后在 Park 变换后、

然后 u_D (1)= cosine*OSG_u (1)+sine*OSG_Qu (1);

因此、上面的公式中未显示 U_Q (1);D 值和 Q 值之间似乎存在错误?

或者我是否缺少其他任何点?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mia、  

    该代码是很早就开发出来的、对转换进行了调整、以使电网过零处的 PLL 角度为零。  

    如果您使用上述变换、您将获得基于余弦的 PLL 角度、并且在电网过零处的角度将为90度。 在三相系统中、我们确实使用了基于余弦的变换  

    v->d = v->alpha * cosine_val + v->beta * sine_val;
    v->q =-v->alpha * sine_val + v->beta * cosine_val;

    对于单相、我们希望在过零处保持电网角度为零、因此进行了调整。

    相比之下、请参阅 TIDA-01606中三相 PLL 模块的输出、当 A 相的交流值超过零时、角度会超过 PI/2

    希望这可以解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    [引用 userid="14427" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035721/tms320f280049-spll_1ph_sogi-park-transform/3829942 #382994"]如果您使用上述变换、您将得到基于余弦的 PLL 角度

    我在这里有点困惑、为什么我们遵循基本变换、我们不会得到正弦、而是余弦?

    是否有任何特殊流程会导致这一结果? 或者,根据我的理解,v->q value 将为我们带来正弦结果,然后是角度信息:

    谢谢

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mia、

    在 Sogi 中、我们创建了自己的正交信号、您可以进行经典变换、但您需要更改一些其他内容、PLL 才能工作。  

    1.您需要在 D 组件上运行 PLL,而不是在 Q 组件上运行

    2.角度将与预期相差90度。  

    我们在应用手册中包含了 MATLAB 脚本、我建议您对其进行实验并自行查看。

    -Manish   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    明白了、谢谢。

    最恰当的考虑

    Mia Ma