This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:从 DMA 访问 DAC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035606/tms320f28377s-access-dac-from-dma

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家、您好!

F2837xS DMA 能否访问 DAC?

TRM 显示"DMA Access is not supported (不支持 DMA 访问)"、如下所示:

但是、C2000ware 具有以下使用 DMA 和 DAC 的示例程序、并且工作正常。

C2000Ware_3_04_00_00\device_support\f2837xs\examples\CPU1\buffdac_sine_dma

为什么  在 TRM 上写入"DMA 访问不受支持"?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、

    这是一个错误。 预期的消息是、这些模块没有集成的 DMA 触发:

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy-San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、
    Sasaki