请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 我多次将 DATA_SECTION 用于应用程序以存储数据、但从未需要初始化这些变量。
我将数组的长数据存储在 XINTF 区域7的 DATA_SECTION 中。
如果所有变量都需要使用相同的值进行初始化、我将使用"for loop"
如果变量数量很小、我会单独初始化。
例如、以下数组。 缓冲器的实际大小约为200+长度。
例如:array_Input_Buffer[]={1、1.11896985452742、1.08979021355160、0.938253665384576};
如何初始化缓冲区?
我将 CCS9与 v20.2.4 LTS 编译器搭配使用。