This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035538/tms320f2812-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812

我 的应用程序适用于离网太阳能逆变器。 初始时、应用程序应在校准模式下运行、在该模式下扫描 GPIO 管脚状态、逆变器控制器的参考值设置为校准模式、必须存储在闪存中。 如何写入应用程序本身内的闪存位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼州

    感谢您访问 E2E 论坛。  您需要将闪存 API 库添加到您的项目/闪存中、并在运行时根据需要调用它们、以便如您所述对闪存进行编程。

    可在以下位置找到 API: https://www.ti.com/tool/SPRC125

    该软件包中应包含文档和示例项目、以帮助您快速入门。

    在文档中应该明确一点、但我想强调的是、当您对闪存进行编程时、闪存 API 必须从 RAM 运行。  也就是说、您不能在同时运行闪存时对其进行编程。  因此、它将加载到闪存中、但调用时、C2000需要将 API 复制到 RAM 中、然后再使用它。

    最棒的

    Matthew