This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:能否在 BOOSTXL-POSMGR 和 launchpad 28379d 上使用位置管理器 SinCos 库代替 IDDK?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035765/tms320f28379d-could-i-use-position-manager-sincos-library-on-boostxl-posmgr-and-launchpad-28379d-instead-of-iddk

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-POSMGRcontrolSUITE

能否在 BOOSTXL-POSMGR 和 launchpad 28379d 上使用位置管理器 SinCos 库 代替 IDDK?

因为 IDDK 太贵了。

我想知道是否可以在 BOOSTXL-POSMGR 和 launchpad 28379d 上使用位置管理器 SinCos 库?

如果可以、是否有任何有关这方面的数据表、并指导我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已安装 controlSUITE、则可以在中找到示例项目

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_POSMGR\v01_01_00_00

    此外、您还可以在 TI 网页中找到相关信息、网址为

    BOOSTXL-POSMGR 子卡|德州仪器 TI.com