This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:28377S 能否与 BiSS-C 通信? (其他问题)

Guru**** 2661385 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1010, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035739/tms320f28377s-can-28377s-communicate-with-biss-c-additional-issues

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TIDM-1010TMS320F28379D

您好~

我对28377S 和 BiSS-C 通信连接有疑问。

参考下面的文档、解释了只有内置 CLB 时才连接 BiSS-C 通信。
对于没有内置 CLB 的28377、我很好奇如何连接 BiSS-C 通信。

如果仅配置 RS485通信而不配置 CLB、则 BiSS-C 通信是否可行?

参考文档。 :  

TIDM-1010

BiSS-C 绝对编码器、主接口参考
MCU 的设计  

2.3.2 PM BiSS-C 主器件实现详细信息
本节简要概述了如何在 TMS320F28379D 上实现 BiSS-C 接口

器件。 根据设计、TIDM-1010器件可与多个 C2000 LaunchPad 开发套件配合使用。 这种情况
参考设计将 F28379D LaunchPad 作为主要示例。
通过 BiSS-C 接口进行的通信主要由以下组件实现:
•CPU (C28x)
•可配置逻辑块(CLB)
•串行外设接口(SPI)
•器件互连(XBAR)