This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:28377S 能否与 BiSS-C 通信?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035343/tms320f28377s-can-28377s-communicate-with-biss-c

器件型号:TMS320F28377S

我想知道28377S 是否能够进行 BiSS-C 通信。

如果 BiSS-C 通信是可行的、那么应该为 BiSS-C 通信配置什么电路?

根据我搜索的结果、我发现配置是使用 RS-422和485芯片完成的、这是正确的吗?

请告诉我是否有任何文件在这方面有用。

谢谢你

使用翻译对尴尬的句子进行四分四分句