This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:28377S 同步采样应该使用哪个引脚?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035340/tms320f28377s-28377s-which-pin-should-i-use-for-simultaneous-sampling

器件型号:TMS320F28377S

在下面的注释中、ADCINA3、ADCINB5、ADCINC5、ADCIND2引脚被用于同步采样。
我可以使用与示例不同的引脚进行同步采样吗?

ADCINA3、ADCINB5、ADCINC5、ADCIND2是否固定? 还是可以使用其他引脚?

9.3.3实现同步采样

虽然4型 ADC 没有双 S+H 电路、但可以轻松实现同步采样。  

这是通过在两个或多个 ADC 模块上设置 SOC 触发器以使用相同的触发源来实现的。

下面的示例演示了基于 ePWM3事件的 x4同步采样。 ADCINA3、ADCINB5、ADCINC5、和 ADCIND2被采样。

~~~μ A

请回答我的问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您可以使用每个 ADC 的任意通道组合。

    通常、当有人需要同时采样时、这是因为他们采样的信号在某种程度上是相关的、例如 BLDC 电机中的三相电流。  但是、由于您可以灵活地并行对任何通道进行采样、因此您也可以使用多个 ADC 以比单个 ADC 更快的速度处理一批转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。