This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:Instaspin FOC 电流感应

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035173/tms320f28027f-instaspin-foc-current-sensing

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027DRV8305

您好!

我将使用 instaspin FOC 实验以及用于 TMS320F28027和 DRV8305的 TI EVM。 这运行良好、我正在构建定制版本、但由于短缺、我的 DRV8305版本具有5V 内部稳压器。

这会改变电流感应放大器输出上的直流失调电压。 对于 EVM、放大器输出端的原始直流偏置为1.65V (3.3V 满量程电压的中间值)、但现在直流偏置将为1.25V。

由此产生的一些问题:

  1. 这不应成为问题、因为估算器使用测量的直流偏置对 ADC 测量值进行补偿?
  2. 满量程电流也应保持不变、因为它是峰值对峰值吗?
  3. 由于直流偏置不会居中、因此在一个方向上的可测量电流在3.3V 范围内具有较小的范围。 为什么需要测量双向电流?
  4. 大部分时间电流将从电机相位流向地面。 那么、对于从接地流向电机相位的电流、是否具有更小的可测量范围(如果有的话)?

  

谢谢、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="385068" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035173/tms320f28027f-instaspin-foc-current-sensing "]这不应该是一个问题,因为估算器使用测量的直流偏置电源来补偿 ADC 测量值?

    是的、但有效采样范围将减小。

    [引用 userid="385068" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035173/tms320f28027f-instaspin-foc-current-sensing "]满量程电流也应保持不变,因为这是峰值对峰值?

    不是峰值。 它仍然等于3.3V/增益/Rs。

    [引用 userid="385068" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035173/tms320f28027f-instaspin-foc-current-sensing 中的值]由于直流偏置不会居中、因此在3.3V 范围内、单向可测量电流的范围会更小。 为什么需要测量双向电流?[/quot]

    相电流是双向的、具有负值、因此需要偏置偏移将控制器的 ADC 输入的电流采样值转换为0.0V~3.3V。

    [引用 userid="385068" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035173/tms320f28027f-instaspin-foc-current-sensing ]大多数时间电流将从电机相位流向地面。 那么、对于从接地流向电机相位的电流、是否具有较小的可测量范围(如果有的话)?

    相电流是双向的、因此最佳偏置偏移应是最大 ADC 输入(3.3V)的一半、以实现最高分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将选择 Rs、这样我仍然可以测量负电流或正电流峰值。