This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808闪存 API 在 C2000WARE 的什么位置?

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034737/where-is-tms320f2808-flash-api-in-c2000ware

主题中讨论的其他器件:TMS320F2808C2000WARE

 我是一名正在开发使用 SCI 接口的 TMS320F2808编程应用。

F2808闪存 API 和 sci_flash_kernel 在哪里? 我在  c2000ware 库中仅找到 F2802/2806 flash_API 和 sci_flash_kernel。 我可以 改用2802或2806吗? 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是一名正在开发使用 SCI 接口的 TMS320F2808编程应用。

    F2808闪存 API 和 sci_flash_kernel 在哪里? 我在 c2000ware 库中仅找到 F2802/2806 flash_API 和 sci_flash_kernel。 我可以改用2802或2806吗? 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F2808早于 C2000Ware。  此器件的闪存 API 可在以下独立安装包中找到:

    https://www.ti.com/tool/SPRC193

    对于头文件/SW 支持包、也可在此处单独下载:

    https://www.ti.com/tool/SPRC191

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢