This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:评估32位 EMIF

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMDSHSECDOCK, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035329/tms320f28379d-evaluate-32-bit-emif

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DTMDSHSECDOCKLAUNCHXL-F28379D

您好!
我的客户希望在 TMS320F2837x 上使用32位 EMIF、因此我检查了 EVM 的引脚排列。
TMDSCNCD28379D 具有以下说明。


问题1:
是否可以使用"TMDSCNCD28379D"和"TMDSHSECDOCK"?

问题2:
我认为 LAUNCHXL-F28379D 只能评估16位 EMIF。 是这样吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="383475" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035329/tms320f28379d-evaluate-32-bit-emif "]是否可以使用"TMDSCNCD28379D"和"TMDSHSECDOCK"?

    是的、但请记住、这需要一些定制原型设计才能将信号与外部存储器连接。

    [引用 userid="383475" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035329/tms320f28379d-evaluate-32-bit-emif。]我认为 LAUNCHXL-F28379D 只能评估16位 EMIF。 这是正确的吗?

    正确、与 TMDSCNCD28379D 相比、LAUNCHXL-F28379D 的引脚可用性更低、并且只能通过其高密度连接器 J9评估16位 EMIF。 TMDSCNCD28379D 具有用于评估16位 EMIF 的类似连接器。

    EMIF 应用手册 包含有关使用 J9连接器的参考设计的信息、并包含吞吐量基准测试、可比较8位、16位和32位存储器总线大小的相对性能。