This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:有关 TMDSHVMTRPFCKIT 相电流采样的问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1034838/tmdshvmtrpfckit-question-about-tmdshvmtrpfckit-phase-current-sampling

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、我将使用 TMDSHVMTRPFCKIT 来驱动小型 IPMSM 电机。

当我从 Simulink 获取相电流数据时、我会得到非常平滑的正弦波相电流波形、如图中的数字1。

但是、当我从 PCB 板上的引脚通过示波器获取相同的电流数据时、我会得到图中数字2的波形。

我知道 这是 因为  TMDSHVMTRPFCKIT 正在使用三个分流电阻器测量相电流、我假设我从 Simulink 获取平滑的正弦波电流数据、因为相电流是从原始波形(编号2)中采样的

我的问题是 ADC 何时被触发、或者换句话说、 ADC 模块在何时从原始数据采样当前数据?   是否有任何类似下图的数据、其中标记了采样点?

 

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在此处参考的图片包含您要查找的信息。 当底部开关打开且 PWM 载波处于其最大 PRD 或最小 ZRO 时、对电流信号进行采样。 不确定我是否能提供比您在这里展示的参考图更好的参考图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我是否能够决定在哪里对当前数据进行采样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以根据 ZRO、PRD 或 CMP 向上计数或向下计数将采样瞬间定位到任意位置。