This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:想了解有关该设计的更多信息

Guru**** 2551880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1035276/tidm-hv-1ph-dcac-want-to-know-more-about-the-design

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件: SFRA

你(们)好

我正在研究 TIDM-HV-1PH-DCAC 参考设计。 我对此有几个问题。  


使用 SFRA 时、它会生成一系列参考频率并将其馈送到 PWM。 然后、它通过 ADC 测量输出并记录输出、以生成增益和相位图。

那么、我的问题是、当馈入该频率范围时、滤波器和系统变得不稳定并导致灾难性故障、不会有谐振情况发生的风险?
此外、我想知道我们是否希望使用全输入电压进行精确分析、或者我们是否可以使用60V 等较低电压来生成图并应用它 来预测400V 时的行为?

2. 我对这些库不熟悉,因此很难理解控制器的实现。 设计文档中对控制器实现的解释很少。
有关控制器的信息很多、不清楚。  它只是说它在控制器中使用了前馈、对此没有进一步的解释。  请说明前馈元件的使用。
如果可能、您能否解释一下如何在 DF22结构中实现 PR 控制器。 这将非常有帮助。

3.没有关于内部电流环路和外部电压环路的运行延迟/采样时间的信息。
您能不能更好地解释这些器件。

4.
我在这里附加的图像是逆变器的非线性负载响应的照片。 是否有任何方法可以通过调节控制器来最大限度地减少电压环路中的这些缺陷。

最好的雷加尔
Damith